MicroLogic X HMI 说明
简介
MicroLogic X 控制单元的人机界面 (HMI) 包括:
-
图形显示屏(带彩色背光)
-
按钮,用于在菜单结构范围内导航以及访问监测的参数和配置设置。
显示屏幕和按钮
MicroLogic X 控制单元包括下列显示屏幕与上下文按钮和专用按钮。
按钮功能类型
可以使用显示屏幕下方的按钮进行下列操作:
-
导航菜单结构
-
显示监测值
-
访问和编辑配置设置
控制单元提供下列按钮类型:
-
上下文按钮:每个屏幕最多可以有三个上下文按钮。每个按钮的功能取决于其紧上方显示屏幕上的图标。
-
专用按钮。用于执行退出和主页功能。
上下文按钮
专用按钮
显示屏幕背光
背光颜色和亮度取决于控制单元的运行状态:
|
背光颜色 |
控制单元运行状态 |
|---|---|
|
白色(1) |
|
|
红色 |
显示脱扣或高严重性事件消息。 |
|
橙色 |
显示中等严重性事件消息且没有任何脱扣或高严重性事件处于活动中。 |
|
蓝色 |
ERMS 已启用。 |
|
(1) 快速查看以及维护的健康状态屏幕的背光为:
|
|
显示屏幕语言
如需改变显示屏幕语言,可转至:
选项包括:
缺省语言如下:
-
IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元:English (UK)
-
UL 标准的 MicroLogic X 控制单元:English (US)
启动屏幕
启动屏幕在 MicroLogic X 控制单元每次通电时显示。显示此屏幕期间,控制单元上的所有按钮均不起作用。此屏幕持续显示的时间为控制单元启动时间。此持续时间结束时,将显示屏幕或任何活动的弹出式屏幕。